Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515HV 我的客户要求其应用具有高 PWM 调光频率。 您是否知道在使用 分流 FET 调光时 TPS92515HV 是否可以支持20kHz (或更高)的 PWM 调光频率?
他希望在 两种不同的情况下使用 TPS92515HV:
- 输入:48V 输出:2s 12V LED @ 1A 最大值
- 输入:48V 输出:3s 12V LED @ 0.8A 最大值
谢谢、
Barrett