This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:驱动器

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710043/lmg1020-driver

器件型号:LMG1020

我想知道这上面的安装类型是什么。 是表面贴装还是穿孔? 我的团队需要通孔安装来在试验电路板上运行测试。 LMG1020是否有一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    LMG1020采用 WCSP 封装。

    您有两个原型选项:

    1.尝试找到一个用于焊接 LMG1020的适配器板、该适配器板具有引脚。 您仍需要一个热气焊台来进行此操作。

    2.为您的项目使用 EVM。  

    该器件专为高频应用而设计。 杂散电感是您的敌人、因此任何引线式结构都将迫使您降低工作频率。 您确实需要一个专用 PCB、该 PCB 设计用于接受具有小环路电感的 WCSP 封装、以连接到您的功率器件。 有关示例、请参阅 EVM。

    如有其他问题、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有任何类似的其他驱动程序、无需任何额外的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    我不确定您的要求是什么、因此很难向您指出特定的器件。 我们在 PDIP 封装中有多个驱动程序。

    最好查看我们的栅极驱动器选择指南、并根据您的需求进行筛选。

    您可以在 以下网址找到它:www.ti.com/.../products.html

    如果您找不到合适的解决方案、或有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我们需要一个能够在试验电路板上工作以进行测试的电路板、然后再进入 PCB。
    我们的应用是激光雷达。 我们需要来自驱动器的低输出电流来驱动激光二极管。
    我查看的是 TSP2815模型。 在数据表中、它提到了峰值输出电流。
    在该线的正上方、它提到通过改变电流来获得电压。

    假设它的工作原理是安全的吗? 我们能否通过改变电压来改变输出电流? 我希望确保我们能够将输出电流降低到1mA 至10mA 的范围、因为这是我们项目的基础
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    您可以将我们的驱动器视为可以打开和关闭的电阻器。 因此、根据欧姆定律、是的、电流和电压是相关的。 如果输出电流对于您的激光二极管来说太大、您可以放置一个串联电阻器来限制电流、就像我们对"正常" LED 所做的那样。

    在我们看到的典型激光雷达应用中、性能非常关键、我怀疑您能否在推进孔试验电路板上实现所需的性能。 寄生电感会严重降低性能。 此外、请务必小心使用激光二极管、大多数用于激光雷达的二极管可能会损坏眼睛、除非没有适当的安全预防措施。

    您可能需要查看此文档。 我应该在前面提到过它。 www.ti.com/.../TIDA-01573
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们知道不同的类别。 我们的激光二极管为1类、输出功率小于1mW、且在允许的波长范围内。 对于我们的试验电路板、我们不希望使用它来测试整个系统、我们只想熟悉激光驱动器和激光二极管之间的关系是如何工作的。 它主要是我们正在测试的激光发送器、但绝对不是最终的原型。 您认为我们能够让激光以特定频率进行脉冲吗? 只要我们以一定的频率进行脉冲、这就不是一个完美的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    在这种情况下、您可能可以。 对于闭环激光雷达系统、上升和下降时间将比您希望的慢、但仅为了测试系统的基本功能、它可能会起作用。