Other Parts Discussed in Thread: LMG1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 我想知道这上面的安装类型是什么。 是表面贴装还是穿孔? 我的团队需要通孔安装来在试验电路板上运行测试。 LMG1020是否有一个?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、落基、
LMG1020采用 WCSP 封装。
您有两个原型选项:
1.尝试找到一个用于焊接 LMG1020的适配器板、该适配器板具有引脚。 您仍需要一个热气焊台来进行此操作。
该器件专为高频应用而设计。 杂散电感是您的敌人、因此任何引线式结构都将迫使您降低工作频率。 您确实需要一个专用 PCB、该 PCB 设计用于接受具有小环路电感的 WCSP 封装、以连接到您的功率器件。 有关示例、请参阅 EVM。
如有其他问题、请告知我们!