This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:电感值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710782/tps568215-inductance-value

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS54302

你好

 

我对 TPS568215的电感选择有疑问。

 

我希望使用尽可能小的电感。

然后、我尝试使用0.2uH (fsw=400kHz)进行1.2V 输出、但控制环路不稳定、输出为3.0V 而不是1.2V。

在我的测试中、超过0.35uH 的使用似乎很好。

 

问题1)

我知道数据表中有建议的组件值(SLVSDI8A 中的表5)。

但没有关于可能的电感范围的信息。

您能告诉我可以使用的最小电感值吗?

 

问题2)

我想了解这种电感值可选范围的技术背景。

是否无法打开这种技术背景信息?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    如果电感值太小、电感电流纹波将会更高、甚至达到电流限制。 请参阅 TPS54302数据表第15页来计算电感。
    www.ti.com/.../tps54302.pdf

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我阅读了这些文档。 那么、该最小允许电感计算可以使用多少种值?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我想您可以选择0.3。

    此致、
    肖恩