Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 主题中讨论的其他器件: TPS54302
你好
我对 TPS568215的电感选择有疑问。
我希望使用尽可能小的电感。
然后、我尝试使用0.2uH (fsw=400kHz)进行1.2V 输出、但控制环路不稳定、输出为3.0V 而不是1.2V。
在我的测试中、超过0.35uH 的使用似乎很好。
问题1)
我知道数据表中有建议的组件值(SLVSDI8A 中的表5)。
但没有关于可能的电感范围的信息。
您能告诉我可以使用的最小电感值吗?
问题2)
我想了解这种电感值可选范围的技术背景。
是否无法打开这种技术背景信息?
此致、
OBA