Other Parts Discussed in Thread: TPS62826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件:TPS62826
您好!
绝对最大额定值的 SW 引脚指定为"VIN+0.3V"。
当 VIN 下降 至以下时、由于大输出电容器、VSW 会高于 VIN。
然后、Vsw 和 Vin 期间的电压差约为0.3V。
这种情况是否有问题?
我猜这不是问题、因为这个0.3V 是由高侧 FET 的体二极管生成的。
此致、
Kuramochi