This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:VIN≪VSW 条件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711936/tps62130-vin-vsw-condition

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS62826

您好!

绝对最大额定值的 SW 引脚指定为"VIN+0.3V"。

 当 VIN 下降 至以下时、由于大输出电容器、VSW 会高于 VIN。

然后、Vsw 和 Vin 期间的电压差约为0.3V。

这种情况是否有问题?

我猜这不是问题、因为这个0.3V 是由高侧 FET 的体二极管生成的。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    此应用手册位于产品页面上、可为您提供以下答案: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    此外、如果您有5V 输入电压、TPS62826是一款尺寸更小、效率更高的器件。