This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:关于 I2C 接口的行为

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710488/tps65132-about-behavior-of-i2c-interface

器件型号:TPS65132

大家好、

 

我们想知道 TPS65132L/L0/T6的 I2C 接口的行为。

 

[第1季度]

我知道、如果 ENP 和 ENN 引脚为低电平(即使 VIN 为4.5V)、我可以通过 I2C 写入数据。

我的理解是否正确?

 

数据表中的值


 

 

 

[第2季度]

如果 ENP 和 ENN 引脚被拉低、TPS65132L/L0/T6是否会复位寄存器?

 

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    感谢您的发帖。 我将对此进行验证、并在第二天或第二天返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的快速回复。

    我期待您的回复。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanemaru、

    对于 TPS65132Ax、只要输入电压高于欠压锁定(UVLO)阈值、就可以访问 I2C 接口。 ENP 或 ENN 输入的状态与 I2C 访问无关。

    对于该器件的所有其他版本、只有当信号 ENP、ENN 或 EN 之一为高电平且 Vin 也高于 UVLO 电平时、才能访问 I2C 接口。

    将 ENP/ENN 置为无效不会复位寄存器。 只要 Vin 高于 UVLO 电平、寄存器值就会被保留。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru