This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:TPS3803-01-Q1测试问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711537/tps3803-tps3803-01-q1-test-question

器件型号:TPS3803

测试波形:

黄色:引脚 VDD  蓝色:引脚复位   绿色:引脚感测

问题:

当引脚复位下降至0时,为什么引脚感测仅为0.8V 而不是1.226V (阈值电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    正确、SENSE 引脚上的负向阈值电压为1.226V。 发生复位时、SENSE 引脚仅为0.8V 的原因是 VDD 下降且低于建议的最小值。 VDD 必须高于1.3V 才能使电压电平保持其规格。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VDD 不超过1.3V。 具体参数的值如下:

    1、当引脚复位触发时、引脚 VDD 为1.880V,、如图1所示。

    2.当触发引脚复位时,引脚感测为860mV,,如图2所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    蓝色:PIN-VDD
    紫色:引脚复位
    绿色:引脚感应