请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 您好、应用团队、
我正在考虑为我的客户提供 TPS54202建议。
为了同时降低空间和系统成本、我想知道外部电感器(L)和输出电容器(Cout)值的可能缩减范围有多大。 您能在以下条件下对其进行指导吗?
Vin=24V、Vout=12V、Iout=0.2A
输出纹波不是一个大问题、因为它具有用于最终输出的 LDO。
除非环路稳定性变得不稳定、否则可能会降低某些性能。
提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE