This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:可减少外部 LC 部件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711347/tps54202-external-lc-parts-reduction-possibility

器件型号:TPS54202

您好、应用团队、

我正在考虑为我的客户提供 TPS54202建议。
为了同时降低空间和系统成本、我想知道外部电感器(L)和输出电容器(Cout)值的可能缩减范围有多大。 您能在以下条件下对其进行指导吗?

Vin=24V、Vout=12V、Iout=0.2A

输出纹波不是一个大问题、因为它具有用于最终输出的 LDO。

除非环路稳定性变得不稳定、否则可能会降低某些性能。

提前感谢。

新亚·索本

TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    理论上、最小 L 的计算值为1.5uH、最小 Cout 为3.3uF。 我认为您需要检查稳定性。 您可以设置 L=1.5uH 或更大一点、并检查 Cout 以选择合适的值。 如果环路不稳定、则需要增大输出电容。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、Shawn。
    好的、我将根据检查 EVM 稳定性性能的理论进行调整。

    此致、
    新亚·索本