This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:显示电池容量问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710393/bq40z50-r2-show-battery-capacity-problem

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO
你好。
 我调试电池组上的 BQ40Z50 - R2、1节电池、3节并联电池和1节串联电池、9750mAh、不具有以下功能:PTC、保险丝、PRES、BTP、我不使用它们。
我已对数据存储器进行配置、并设置为单个、 我已在设计容量中写入容量值、我已更新 Chem-ID。
问题是: 下面显示的三个红色箭头,三个为0。 为什么?
晶圆复位、异常现象仍然存在。 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 bqStudio 中发布一个简短日志(1或2分钟):

    另请以原始 gg.csv 格式发布您的 gg 文件(请完成打开并保存在 Excel 中):

    这将有助于我调试此问题。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有 日志 和 gg 附件、但我无法在 E2E 中上传它们、它有时会失败。

    e2e.ti.com/.../0083.bq40z50.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终止电压"Gas Gauging"、"IT Cfg"、"Term Voltage"、"9000"、"mV"设置为9000mV。
    由于您的电池组电压低于9000mV、因此 FCC 和 RemCap 为0。
    我建议调整该值并重置测量仪表。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。