请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
你好。
我调试电池组上的 BQ40Z50 - R2、1节电池、3节并联电池和1节串联电池、9750mAh、不具有以下功能:PTC、保险丝、PRES、BTP、我不使用它们。
我已对数据存储器进行配置、并设置为单个、 我已在设计容量中写入容量值、我已更新 Chem-ID。
问题是: 下面显示的三个红色箭头,三个为0。 为什么?
晶圆复位、异常现象仍然存在。 为什么?