您好!
我叫 Giang。 我正在从事使用 BQ25101YFPR 的电池充电器项目。 它工作得非常好。 但在没有电池的情况下、它会以很大的功率(2mA)运行、我认为它太大了。
数据表显示:
+ 静态电流= 1mA、Iout (done)= 6uA。 我尝试通过10k 电阻器将引脚上拉至4.2V、以使 IC 在电池不存在但无法正常工作时进入完全充电状态。 如何进入"完成"模式或 STDBY 模式以在电池不存在状态下节省功耗?
+ 使用2mA IBD 灌电流运行电池检测例程。 我们如何在电池不存在状态下禁用该电流?
在原理图中、我 通过电阻器10k 将 TS 引脚下拉至 GND、在中连接至5V、VSS 连接至 GND、通过电阻器2.26k 将 ISET 引脚下拉至 GND、通过电阻器10k 上拉 CHG#。、在中连接至电池。
谢谢、
强