This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101在电池不存在状态下以大功率运行!

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710311/bq25101-bq25101-run-with-a-lot-of-power-in-battery-absent-state

器件型号:BQ25101

您好!

我叫 Giang。 我正在从事使用 BQ25101YFPR 的电池充电器项目。 它工作得非常好。  但在没有电池的情况下、它会以很大的功率(2mA)运行、我认为它太大了。

数据表显示:

+ 静态电流= 1mA、Iout (done)= 6uA。 我尝试通过10k 电阻器将引脚上拉至4.2V、以使 IC 在电池不存在但无法正常工作时进入完全充电状态。 如何进入"完成"模式或 STDBY 模式以在电池不存在状态下节省功耗?

+ 使用2mA IBD 灌电流运行电池检测例程。 我们如何在电池不存在状态下禁用该电流?

在原理图中、我 通过电阻器10k 将 TS 引脚下拉至 GND、在中连接至5V、VSS 连接至 GND、通过电阻器2.26k 将 ISET 引脚下拉至 GND、通过电阻器10k 上拉 CHG#。、在中连接至电池。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    无法关闭电池检测例程。
    如果在电池的同时移除 NTC (TS 上的10k 电阻器)、您可能会有一些选择。 您可以使用237k 欧姆电阻器在移除电池的情况下代替 NTC 进行测试。 验证这是否为您提供了所需的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill Jones:

    当我在 TS 和 GND 之间安装10k 电阻器时、OUT 引脚会产生方波信号(Vmax=4.28、Vmin=3.6、PRD=54ms)、IC 在电池不存在状态下以2mA 的电流运行。
    当我根据您的建议安装237k 时、OUT 引脚会产生恒定的4.2V 电压、并且 IC 在电池不存在状态下以较小的电流运行。
    它按我的要求工作、但我有一个问题:如果我安装237k (固定)、它是否会影响电池充电过程?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    237k 会阻止电池检测、但安装电池后、需要10k 才能开始充电。 安装电池后、您是否可以通过某种方式连接10k?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:

    安装电池时、我无法连接10k。 我尝试安装237k、充电器仍然检测到并为电池充电。
    我希望进行生产、因此我需要确保所有电路板都能在固定237k 下工作。
    在这种情况下、请向我提供您的建议。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    由于连接不良、我在上一次测试中犯了一些错误。

    当我安装237k 时、充电器未检测到电池。 OUT 引脚在电池不存在状态时显示0V。

    当我使 TS 引脚悬空时、充电器会检测并为电池充电、但充电时间比我使用10k 时长。 OUT 引脚在电池不存在状态下显示4.2V。 在这种情况下、它可以省电、但 CHG#引脚在充电时不会拉至 GND。 CHG#在我的固件中很重要。

    如果我们无法解决此问题、我将寻找在电池不存在状态下以低功耗工作的替代器件。 器件的封装必须尽可能小。 你有什么建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅将237k 电阻器连接到 TS 引脚、电池电压应变为0V、输入电流应较低。  这就是您看到的内容。

    但是、当电池连接时、单元不应使用237k 电阻器开始充电。  TS 引脚需要连接10k 电阻器才能开始充电。  这听起来与您看到的测试结果不同。

    /CHG 引脚将指示第一个充电周期、不指示再充电。 /CHG 在第一个充电周期将处于低电平、但如果电池电压下降并需要再充电、则保持关断状态。  如果充电电源被循环、/CHG 将返回第一个周期条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    查找不具有电池检测例程的充电器时面临的挑战是如何检测何时插入了电池、以及电池单元不应向电池施加电压。 我们的所有转换器都有一个检测例程。