请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 主题中讨论的其他器件: LM73605、 LM76002
您好!
在图片上、您可以看到我的工作台设计。
我想使用24V 输入。 然后、我需要5V 5A 电流、以使 PCIe、USB3.0成为以太网。
这是否符合我的理由?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.