This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM73605, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710820/lm25085-lm25085

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM73605LM76002

您好!

在图片上、您可以看到我的工作台设计。
我想使用24V 输入。 然后、我需要5V 5A 电流、以使 PCIe、USB3.0成为以太网。

这是否符合我的理由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    LM25085是一种可满足您电源要求的控制器解决方案。 请注意、LM25085是一款基于 COT 的控制器、需要 FB 引脚具有适当的电压纹波振幅(因此需要输出电容的建议 ESR)。

    替代方案是基于 LM73605的转换器解决方案(3.5V 至36V、5A 同步降压转换器)、与 LM25085非同步解决方案相比、该解决方案可提供更高的效率。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    LM73605看起来不错、我现在设计的电路采用了设计工作台。

    对于此组件、您更喜欢哪种冷却方式?
    您是否知道一个好的电源适配器可以使用它?

    在一个电路中、我需要24V 和接近1.7A
    另一个电路必须提供5V 和5A

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    您可以查看 LM73605数据表的布局部分、以获得有关热性能的进一步指导。

    对于1.7A 输出、您可以考虑使用2A 转换器、例如 LM76002 (60V 最大输入、2A 输出)。

    此致、
    Tim