This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:NR/SS 引脚内部电容和软启动时间定义

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708611/tps7a8300-nr-ss-pin-internal-cap-and-soft-start-time-definition

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!

1) 1)我认为 TPS7A8300在 NR/SS 引脚上没有内部电容器。 如果 NR/SS 引脚上没有电容、TPS7A8300在没有软启动控制的情况下工作。 我的理解是否正确?

2) 2)如果没有内部电容器、我想 NR/SS 引脚上存在杂散电容器。 它大约有多少。 我想是几个 pF。

3) 3)当电容连接到 NR/SS 引脚时、如何定义启动时间? 例如、10%至90%周期。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们没有内部 CNR/ss;因此、没有外部电容器的引脚上的任何电容都将是很小的寄生电容。  如果 NR/SS 引脚上未添加任何外部电容器、则不会进行软启动。

    NR/SS 引脚的外部电容器将调整软启动时间、如数据表8.1.1.2节中的噪声降低和软启动电容器(CNR/ss)等式所示:

    该公式只是一个公式、用于计算在0V 至已知电压(Vref)范围内对电容器进行恒定电流充电所需的时间。  软启动时间(启动时间)是从 Vout = 0V 到 Vout 达到其稳定电压的时间。

    我还想向您介绍下一代 TPS7A8300 TPS7A83A。  TPS7A83A 具有引脚对引脚兼容性、用户友好性更高、因为它没有任何定序要求。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在图47中、当 CNR/SS=0nF 时有一个启动波形。 似乎需要~20us 的开启时间、计算 CNR/SS 的值应该更快。
    我想这一次是由于对输出电容器充电。 我的理解是否正确?
    如果是、我们如何从 Vout 和 Cout 计算该时间? 我想 CXV/I 是时候了。 这 I =2A 是否适合这种情况?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    前面提到的软启动时间等式对于我们建议的10nF 至1uF 范围内的噪声 CNR/ss 值有效。 一个10nF 电容器产生一个标称值为1.29ms 的启动时间。 此时、20us 可以忽略不计。 请记住、外部电容器的容差可能会使软启动时间发生更大的裕度变化。

    Vout 将在启动期间跟踪 Vref、除非在 LDO 输出端放置了足够的输出电容和/或足够高的输出电流、从而导致电流限制生效。 在图47中、我们显示内部基准需要20us 才能达到其最终值。 这与负载电流无关。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、
    感谢您的回答。 如果输出电容低于22uF、您是否认为图44的上升时间更快?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    TPS7A8300针对22uF 的最小输出电容进行了设计、特性化和测试。 将输出电容器减少到22uF 以下将使您超出数据表限制。

    假设您可以在输出端使用较低的电容器实现稳定性、我们不会期望内部基准启动的速度比图47所示的快。

    非常尊重、
    Ryan