请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8300 主题中讨论的其他器件: TPS7A83A
您好!
1) 1)我认为 TPS7A8300在 NR/SS 引脚上没有内部电容器。 如果 NR/SS 引脚上没有电容、TPS7A8300在没有软启动控制的情况下工作。 我的理解是否正确?
2) 2)如果没有内部电容器、我想 NR/SS 引脚上存在杂散电容器。 它大约有多少。 我想是几个 pF。
3) 3)当电容连接到 NR/SS 引脚时、如何定义启动时间? 例如、10%至90%周期。
此致、
渡边俊弘