This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709905/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: TIDA-01622

我使用 ucc28780进行的设计无法开始工作,所有组件都与 TIDA-01622 (65W PD)一样,以下是不正常的现象:

1. RUN 引脚永远不会变为高电平;

2.Hvg 引脚始终遵循 Vdd、从不钳位到11V  

如何解决这些问题?

THS!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    以下是一个可用于参考的线程:
    e2e.ti.com/.../704127

    如果 Vdd 永远不会达到17V、我认为这个问题将与启动电路有关。
    您能否帮助同时探测 Vdd 和 PWML?
    它可以帮助我们了解情况。
    此外、如果您可以提供原理图、也会有所帮助。
    还是原理图与我们的 TI 设计(每个组件)完全相同?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Vdd prode,pwml,run pin 保持低电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPSA_2D00_4512.pdfe2e.ti.com/.../1665.GPSA_2D00_4512.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    感谢您在此处提供的信息。
    是否确定 PWML 和 RUN 引脚保持低电平?
    因为看起来输出电压是稳压的、并将电压反射回 Vdd 引脚(变压器的匝数比似乎是错误的)
    此外、REF 引脚为5伏、这意味着 IC 正在工作、因此它应该在 PWML 上具有信号。
    现在输出条件是什么?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    您在耗尽模式 MOSFET 上使用了错误的组件。
    您能否再次检查它?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确定没有输出。 有时,当 Vdd 从0升至17.5V 时,PWML 和 Run 只有一个脉冲,17.5V 之后,没有任何 PWML 和 Run 信号。 现在,当交流输入升高到150Vac 时,Q2,Hvg 引脚断路器,28780被破坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    您是否检查了耗尽型 MOSFET Q2?

    它应该是 N MOS。

    使用 P MOS 的原理图是错误的。

    此致

    Kevin