请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63070大家好、
我的 TPS63070 降压/升压转换器有问题。 FB 引脚显示了正确的电压、但输出电压与该引脚无关。 它是常数11V。
我还检查了 PG 引脚和 EN 引脚。 电源正常状态表示输出电压低于电源正常阈值、这是不正确的。 我预计输出电压为6V
我不是一个母语英语的人。 您能回答问题来考虑一下吗? 感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Power_5F00_DS_5F00_20180614-_2800_1_2900_.sch
e2e.ti.com/.../Power_5F00_DS_5F00_20180614-_2800_1_2900_.brd