This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0701

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707114/thread

主题中讨论的其他器件:TPS63070

大家好、

 我的 TPS63070 降压/升压转换器有问题。 FB 引脚显示了正确的电压、但输出电压与该引脚无关。 它是常数11V。  

我还检查了 PG 引脚和 EN 引脚。 电源正常状态表示输出电压低于电源正常阈值、这是不正确的。 我预计输出电压为6V

我不是一个母语英语的人。 您能回答问题来考虑一下吗? 感谢您的帮助!

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    TPS63070可以在2个不同的输出电压工作点之间进行选择。

    VSEL 的状态是什么?
    您能否共享原理图?
    您的输入电压范围是多少?
    输出负载电流是多少?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、

    VSEL 为常量0V。
    我不知道为什么、但当我开始将电压增加到2.60V 以上时、输入电压会下降。在过去的几天中、我检查了电路板上的短路、但它们不存在。 输出负载电流为0A。如果我将输入电压增大到2.60V 以上、则负载电流恒定为6mA。

    此致、Ahmet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_DS_5F00_20180614-_2800_1_2900_.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_DS_5F00_20180614-_2800_1_2900_.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    您在哪里施加输入电压?
    缩小问题范围:
    -您的电路板是否已完全组装、或者您是否仅测试 TPS63070?
    - TPS63070是否有相同的问题?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    另一个问题是、由于帖子主题为0701:
    您是否组装了 TPS630701或 TPS63070?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    很抱歉造成混淆。 我们组装了 TPS63070、而不是 TPS630701。 此外、我们没有在另一个板上进行测试。 这是我们的第一次尝试。 我们的电阻器不是 SMD 组件。 问题可能就在于此。 如果您看看布局、输入电压将施加到线路 N$17上。 如果您看一下原理图、输入电压在线路上施加、然后再偏离两条线路、其中每条线路连接到一个降压转换器。 我们希望使用电池、但它应该与正常电压源一起工作。

    此致、
    阿赫迈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    请尝试通过电阻器将 PS/SYNC 连接到 VIN。 也尝试加载输出。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、
    这是否解决了您的问题-您是否能够使其正常工作?
    此致、
    Julian