您好!
我将 BQ76940 AFE 与 PIC 32mx 系列控制器搭配使用。
我按照 BQ76940数据表的图8-3进行了连接。
我为 TS1引脚提供了3.5伏电压、将其从运输模式切换到正常模式。
我能够接收 REGout 电压、但 CAP3-VC10x 为0.2V、CAP2-VC5x 为0.2V、CAP1-VSS 为3.28v。
bat-vc10x = 28V。
有人能就此提出建议吗?
谢谢
Imran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 BQ76940 AFE 与 PIC 32mx 系列控制器搭配使用。
我按照 BQ76940数据表的图8-3进行了连接。
我为 TS1引脚提供了3.5伏电压、将其从运输模式切换到正常模式。
我能够接收 REGout 电压、但 CAP3-VC10x 为0.2V、CAP2-VC5x 为0.2V、CAP1-VSS 为3.28v。
bat-vc10x = 28V。
有人能就此提出建议吗?
谢谢
Imran
您好!
请查看以下电压以供参考。
1) 1) VC5x-VSS = 13.58v
2) vc10m_vc5x = 14.75V。
3) BAT_Vc10x = 16.61V
4) Valert = 2.5V
5) 5) Regscr = 10.12V
6) 6) REGOUT = 2.5V
7) BAT_VSS = 44.9V
我签入了两个板、 两个板上都存在相同的问题。
您能建议必要的更改吗?
谢谢
Imran
你(们)好
有关12芯串联的连接、请查看上述 AFE 原理图。
为 TS1引脚提供 VOLT> Vboot 来引导 AFE 时。
我能够获得的输出。
REGOUT_VSS = 2.5V
Regsrc_VSS = 10.1v
VC5x_VSS = 13.5V
TS2_VSS = 13V
CAP2_VSS = 13.7V
VC10X_VSS= 28.3V
TS3_VSS = 27.7v
CAP3_VSS = 28.5v
BAT_VSS = 44.9v
CAP1_VSS = 3.2V、
Alear_VSS = 2.5V
CAP3_vc10X = 300mV
CAP2_VC5x = 300mV
VC5x-VSS = 13.58v
VC10X_VC5x = 14.75v
BAT_VC10x = 16.61v
I2C 也没有响应。
请您提供建议的意见、以开启中高层团队。
谢谢
Imran