This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706917/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

我将 BQ76940 AFE 与 PIC 32mx 系列控制器搭配使用。

我按照 BQ76940数据表的图8-3进行了连接。  

我为 TS1引脚提供了3.5伏电压、将其从运输模式切换到正常模式。

我能够接收 REGout 电压、但 CAP3-VC10x 为0.2V、CAP2-VC5x 为0.2V、CAP1-VSS 为3.28v。

bat-vc10x = 28V。

有人能就此提出建议吗?

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过短接 Vc14-VC13、vc9-vc8和 vc4-vC3实现了12s 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    该部件需要足够的动力才能使所有小组正常工作。 检查 VC5X - VSS、VC10X - VC5X 和 BAT - VC10X、确保它们都高于最低工作条件。 如果缺少电源、上部的组将不会唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下电压以供参考。

    1) 1) VC5x-VSS = 13.58v

    2) vc10m_vc5x = 14.75V。

    3) BAT_Vc10x = 16.61V

    4) Valert = 2.5V

    5) 5) Regscr = 10.12V

    6) 6) REGOUT = 2.5V

    7) BAT_VSS = 44.9V

    我签入了两个板、 两个板上都存在相同的问题。

    您能建议必要的更改吗?

    谢谢

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE12s.sch

    你(们)好  

    有关12芯串联的连接、请查看上述 AFE 原理图。

    为 TS1引脚提供 VOLT> Vboot 来引导 AFE 时。

    我能够获得的输出。

    REGOUT_VSS = 2.5V

    Regsrc_VSS = 10.1v

    VC5x_VSS = 13.5V

    TS2_VSS = 13V

    CAP2_VSS = 13.7V

    VC10X_VSS= 28.3V

    TS3_VSS = 27.7v

    CAP3_VSS = 28.5v

    BAT_VSS = 44.9v

    CAP1_VSS = 3.2V、

    Alear_VSS = 2.5V

    CAP3_vc10X = 300mV

    CAP2_VC5x = 300mV

    VC5x-VSS = 13.58v

    VC10X_VC5x = 14.75v

    BAT_VC10x = 16.61v

    I2C 也没有响应。

    请您提供建议的意见、以开启中高层团队。

    谢谢

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、WM、

    请在下面找到12芯串联连接的电路图。

    在向 TS1引脚提供启动信号(根据数据表图8_3使用开关约为3.5V)时、下一组导通、cap1-VSS 为3.2V

    但 cap3_VSS 为300mV、CAP2_VSS 为300mV。

    访问 AFE i2c 时、I2C 没有响应且总线冲突正在发生。

    REGOUT = 2.5V

    警报= 2.5V

    请您提出启动高层和中间组所需的操作建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    虽然很难看到原理图的详细信息、但 TS3和 TS2似乎可能被拉至 GND。 读数如下:
    VC10X_VSS= 28.3V
    TS3_VSS = 27.7v
    来确认它。 该器件在 TS3和 TS2被拉至 GND 时无法正常工作、它们必须分别拉至本地组基准 VC10X 或 VC5X。 请参阅数据表中的图8-3。
    此外、虽然很难看到细节、但数据表中 BAT 引脚 RF 的功率滤波器电阻器可能是原理图顶部的 R16或 R14、必须来自电池而不是 VC15。 您也可以检查 VC10X 和 VC5X 电源滤波器。
    到 REGSRC 下降晶体管的电流源应该来自一个低阻抗源、而不是 VC10、这通常是为了避免不平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    请回复。 我的朋友强奸了这一回路。
    这将会发出 hlp。
    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    它是 hlp。 器件开始工作。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    很高兴它帮助并正在工作。