This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:Vina 电容

Guru**** 2615205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, BQ24195, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709966/tps61232-vina-capacitance

器件型号:TPS63021
主题中讨论的其他器件: BQ24195TPS61232

尊敬的先生:

我发现并发出的电源包括 电池管理器 BQ24195 (输入电压12V、输出电压3.7V) 作为主电源、直流 TPS63021 (输入电压3.7V、输出电压3.3V)作为串联的本地电源。

 

此问题与组件启动有关:TPS63021启动电流会强制 BQ24195输出软启动存在一些限制。 我发现、输入电流限制固定为100mA、直到输出电压未达到2.2V、而我们通过外部电阻器设置的预期限流更高(2.4A 或由 I2C 寄存器设置)。 TPS63021具有无法控制的软启动特性、在输出电压低于2.2V 之前限制输入电流。 当 BQ24195在电流限制条件下卡在1.8V 时、并且 TPS63021已经完成软启动并无限制地灌入电流时、便会验证锁定条件。 事件不是常规的、是随机的。

 

为了解决该问题、我们使用 TPS63021的 EN 引脚通过插入模拟延迟 RC 来安排电源时序。 通过这些方法、我已从限制区执行 BQ24195、然后为 TPS63021加电。

 

实际上、在我们的设计和生产板中、100nF 连接到 TPS63021 EN 引脚并由 VINA 引脚供电(允许的最大值为.022uF)。 从 TPS63021数据表中、我假设 VIN 和 VINA 引脚之间存在电阻、因此我排列电路的最佳方法是增加 EN 引脚上的电容、但我有 VINA 的限制(否则、我应该对 PCB 进行返工或重新设计)。   

我用10uF 电容测试了此配置、电路工作正常、电源时序正确。

实际上,我会知道 VINA 引脚上较高的输出电容会带来哪些风险。

 

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Marco

    TPS61232只有 VIN 引脚、因此我不确定"VINA"指的是什么。

    对于这个软启动问题、我认为最好添加 RC 电路来延迟 TPS61232的启动。 我要考虑的另一种方法是使用 EN 引脚和 HYS 引脚设置更高的 TPS61232启动电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    抱歉、我在器件型号上出错、正确的 PN 是 TPS63021。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我将问题分配给了 TPS63021专家。 您能帮您将帖子中的器件型号更改为 TPS63021吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀、我在帖子中更改了标记和 P/N、但我无法更改 CHE 主标题参考。 我应该以正确的方式重新发布吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    请原谅我迟到的答复。
    不建议超过 VINA 上的最大电容。
    如果 VIN 快速上升、两个节点之间的电压差会导致内部电路不能正常工作。 这可能会导致 Vout 下降。

    最干净的解决方案是仅在 EN 引脚上具有 RC 网络。

    此致、
    Julian