This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:bq25892 /默认寄存器设置输入电流限制与放大器;默认充电电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710275/bq25892-bq25892-default-register-setting-input-current-limit-default-charge-current

器件型号:BQ25892

您好 E2E 团队

Q1)我们使用 BQ25892快速充电 IC 为4000mAH 电池充电、

我们面临默认充电电流2.048的问题、无法实现。

我们的引脚设置是:-

情况1)输入5V/3A

  1. PSEL -低电平

  2. OTG-低电平

  3. ILIM 和接地之间的 ILIM-130K。

  4. TS- REGN 和 TS 和 AGND 之间的30.1K+10K 修整电位计之间为3.24K。

  5. QON-不使用。

情况2)输入5V/3A

  1. PSEL -低电平

  2. OTG-低电平

  3. ILIM 和接地之间的 LM-130K。

  4. TS-无热敏电阻连接、我们在 REGN 和接地之间使用10K 和10K。

  5. QON-不使用。

Q1)如果我们不使用热敏电阻连接、BQ25892的行为是否发生变化?

输入- 5V/3A

Q2)、我们实现  了 VBAT- 4.170V/450mA 至230mA。

                                VSYS_4.213V

为什么我们无法实现2.048A 的默认电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    如果 ILIM=130k、您是指130欧姆吗? 是否禁用 I2C 寄存器中的 ILIM 引脚? 您是否可以访问充电器的 I2C 状态寄存器? 如果是、它们将告诉您限制电流的是什么? 可能限制充电电流的因素包括:系统负载过大、VINDPM 处于启用状态、因为 VBUS 上的电压由于电源的高阻性路径而下降到过低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    Q1)对于 ILIM=130k、您是指130欧姆吗?  

     是的,我们使用的是130欧姆。

    Q2)是否正在禁用 I2C 寄存器中的 ILIM 引脚?

      否,我们将 BQ25892 IC 单独使用(可设置)

    Q3)您是否可以访问充电器的 I2C 状态寄存器?  

       否,我们没有访问 I2C 状态寄存器  

    Q4)可能限制充电电流的因素是:系统上的负载过大

        我们在低功耗器件中使用 BQ25892,最大电流消耗低于400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VBUS 引脚和 GND 上测量的电压是多少? 这是 REGN 的电压? 如果 BAT 引脚和电池之间串联了一个电流表、请将其移除(或将其短路)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Jeff
    VBUS 引脚和 GND 上的电压为5.150V,REGN 引脚上的电压相同,好的,我可以直接使用 BAT 引脚将电池短路。
    我们计算出 VBUS 为300mA。

    那么、Jeff 告诉我如何在独立模式下使用 BQ25892 IC、以及我们如何实现2.046A 的默认电池充电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Jeff
    VBUS 引脚和 GND 上的电压为5.150V,REGN 引脚上的电压相同,好的,我可以直接使用 BAT 引脚将电池短路。
    我们计算出 VBUS 为300mA。

    那么、Jeff 告诉我如何在独立模式下使用 BQ25892 IC、以及我们如何实现2.046A 的默认电池充电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VBAT 低于4.2V、VBUS 仅受 ILIM 引脚电阻器或 IINDPM 设置的较低电阻限制、如果 PSEL 为低电平、则该设置应为3A、除非 VBUS 已降至 VINDPM 阈值以下。 在 SYS 上的最大输入电流和低负载条件下、充电器将在独立模式下以2A 的电流充电。