Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
您好 E2E 团队
Q1)我们使用 BQ25892快速充电 IC 为4000mAH 电池充电、
我们面临默认充电电流2.048的问题、无法实现。
我们的引脚设置是:-
情况1)输入5V/3A
-
PSEL -低电平
-
OTG-低电平
-
ILIM 和接地之间的 ILIM-130K。
-
TS- REGN 和 TS 和 AGND 之间的30.1K+10K 修整电位计之间为3.24K。
-
QON-不使用。
情况2)输入5V/3A
-
PSEL -低电平
-
OTG-低电平
-
ILIM 和接地之间的 LM-130K。
-
TS-无热敏电阻连接、我们在 REGN 和接地之间使用10K 和10K。
-
QON-不使用。
Q1)如果我们不使用热敏电阻连接、BQ25892的行为是否发生变化?
输入- 5V/3A
Q2)、我们实现 了 VBAT- 4.170V/450mA 至230mA。
VSYS_4.213V
为什么我们无法实现2.048A 的默认电流?