Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
我必须按照以下规格设计直流/直流转换器。
输入:175-320VDC。
输出:220VDC。
输出功率:5000W
我可以使用移相全桥拓扑还是 LLC 吗?
请推荐任何参考设计或 IC 或电路、变压器和电感器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 A.S.
通常、在此功率级别、我们建议使用移相全桥或全桥 LLC。 PSFB 的优势在于、它可以设计为在比 FB-LLC 更宽的输入/输出电压转换范围内高效工作、因此对于您的应用、我推荐使用 PSFB。
该控制器的最佳选择是 UCC28950 -该器件具有用于四个初级侧开关和次级侧整流器 MOSFET 的驱动器。
此器件的网页包含指向参考设计的链接、 您可能会在 www.ti.com/.../technicaldocuments 上找到这些链接
https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf 上2kW PSFB 的设计审查 也可能引起关注。 此特定设计使用微控制器作为控制器、而不是 UCC28950、但动力总成的注意事项几乎相同。
我没有任何与变压器或电感器设计的直接链接、因此我建议您与您的磁性元件供应公司联系。
如有任何疑问、请随时发帖。
此致
Colin