请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq27541-V200 我正在寻找 bq27541-V200上读取电流感应电压的容差。 数据表仅显示积分非线性和失调电压。 对于给定的 CC 增益、它将报告的电流容差是多少? 此应用使用20毫欧感应电阻器并在1.0A 时测试校准。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找 bq27541-V200上读取电流感应电压的容差。 数据表仅显示积分非线性和失调电压。 对于给定的 CC 增益、它将报告的电流容差是多少? 此应用使用20毫欧感应电阻器并在1.0A 时测试校准。
您好、Onyx、
电流读数的变化取决于电压、因此您描述的电流变化取决于感应电阻器的值。 您的答案中假设了什么 Rsns? 在本例中、它是20毫欧。
我们目前不会校准监测计。 CC 增益的值早已建立、该值已编程到 bq27541-V200中。 我要求对 FG 电流读数从器件到器件和从生产批次到批次的变化进行一些量化、特别是由于 FG 在测量 VSNS 时的容差。 另一种表达方式是针对固定为1.00A 的测试电流和固定为20.00毫欧的 Rsns、不同器件之间以及批次之间的电流测量会有多大变化? (VSNS 的 FG 读数必须有一定的容差。 这就是我要找的。 通常、它表示为读数的一定百分比和满量程的一定百分比。)
我想校准电流。 但是、为了在测试过程中进行此更改、我们的客户需要相关文档来说明此操作的必要性、这正是我提出询问的原因。
谢谢你。
Lon