This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:电流感测容差

Guru**** 2611875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709728/bq27541-v200-current-sense-tolerance

器件型号:bq27541-V200

我正在寻找 bq27541-V200上读取电流感应电压的容差。  数据表仅显示积分非线性和失调电压。 对于给定的 CC 增益、它将报告的电流容差是多少?  此应用使用20毫欧感应电阻器并在1.0A 时测试校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lon、
    如果校准完成、监测计可测量高达+/- 1mA 的电流。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    环境如下:对于给定的 CC 增益值、在 RSP-RSN 上测量的电压由监测计读取并转换为电流。 该电压读数的容差是多少? 换句话说、在 RSP-RSN 上测量相同电压的监测计的生产运行过程中、检测电流的变化是什么。 我正在为更改我们的测试程序做一个案例、这样、我就不想仅测量电流感测误差、而是只测量精度为+/- 1%的电流、而是需要校准电流。 但是、为了证明改变我们的测试流程是合理的、客户需要提供相关文档来证明需要这样做。
    假设 CC 增益最初设置为使分布居中。 感应电阻器容差为+/- 1%。 实际上、Rsns 很可能在这些限制范围内。 但分布范围大于+/- 1%、因此我们有部分部件未通过测试。 额外的变化在电量监测计内。 但是、我需要一种方法来量化这一点、以向客户展示需求。 在给定批次内的器件之间以及测量仪表的不同生产批次之间确实存在差异。 我正在寻求一些量化、以便我能够进行校准。

    谢谢、
    Lon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lon
    我们有时会看到跨温度范围为+/- 3mA。 请注意、监测计会自动校准库仑计数器、因此在您执行初始电流校准后、我不会担心电流精度。 希望这对您有所帮助

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    电流读数的变化取决于电压、因此您描述的电流变化取决于感应电阻器的值。 您的答案中假设了什么 Rsns?  在本例中、它是20毫欧。

    我们目前不会校准监测计。 CC 增益的值早已建立、该值已编程到 bq27541-V200中。  我要求对 FG 电流读数从器件到器件和从生产批次到批次的变化进行一些量化、特别是由于 FG 在测量 VSNS 时的容差。  另一种表达方式是针对固定为1.00A 的测试电流和固定为20.00毫欧的 Rsns、不同器件之间以及批次之间的电流测量会有多大变化?  (VSNS 的 FG 读数必须有一定的容差。 这就是我要找的。 通常、它表示为读数的一定百分比和满量程的一定百分比。)

    我想校准电流。 但是、为了在测试过程中进行此更改、我们的客户需要相关文档来说明此操作的必要性、这正是我提出询问的原因。

    谢谢你。  

    Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lon、
    我们没有这方面的数据。 这是因为您将看到的电量监测计变化取决于多种因素、尤其是温度、感测 R 的容差、电路板走线等 但是、与我之前提到的+/-3mA ws 变化与10m Ω 感应 R 类似
    谢谢
    Onyx