This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:I2C 时序问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710514/bq27742-g1-i2c-timing-questions

器件型号:BQ27742-G1

询问我的客户:

我正在查看您的 bq27742数据表,根据时间要求,它要求的上升时间最多为300微秒。 看起来该数字可能会列出用于 I2C 快速模式操作的数字、而我们的应用目前并未对此进行调用。 该规格是否由于任何原因而写入 bq277’s 数据表中,而不是 NXP 标准中要求的快速模式操作规格? 是否公平地假设标准模式运行的最大上升时间为1000ns

 bq27742-G1数据表表示它运行在快速 I2C 模式下(第11页、表6.4 - I2C 部分的最后一行)。

但该 EVM 具有10k 上拉电阻器、这需要小于25pF 的负载电容。  问题:bq27742 SDA 和 SCL I/O 可驱动什么? 负载电流。 (或者、换句话说、上拉电阻器可以有多小?)

其次- bq27742是否可以在100kHz I2C 模式下运行? 如果是、客户能否遵循具有1us 上升/下降时间的 I2C 规范?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    -是的,该器件可在100kHz i2c 模式下运行。 事实上、低于100kHz 是运行的首选频率。
    -对于您的第一个问题、i2c 规范位于数据表中。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 问题是最大上升和下降时间为300nS。 这是400kHz 规格。
    如果我们将 bq27742的时钟频率设置为100kHz、我们是否可以假设上升/下降时间最大值按照标准 I2C 规范扩展到1uS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    谢谢

    Onyx