请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 询问我的客户:
我正在查看您的 bq27742数据表,根据时间要求,它要求的上升时间最多为300微秒。 看起来该数字可能会列出用于 I2C 快速模式操作的数字、而我们的应用目前并未对此进行调用。 该规格是否由于任何原因而写入 bq277’s 数据表中,而不是 NXP 标准中要求的快速模式操作规格? 是否公平地假设标准模式运行的最大上升时间为1000ns?
bq27742-G1数据表表示它运行在快速 I2C 模式下(第11页、表6.4 - I2C 部分的最后一行)。
但该 EVM 具有10k 上拉电阻器、这需要小于25pF 的负载电容。 问题:bq27742 SDA 和 SCL I/O 可驱动什么? 负载电流。 (或者、换句话说、上拉电阻器可以有多小?)
其次- bq27742是否可以在100kHz I2C 模式下运行? 如果是、客户能否遵循具有1us 上升/下降时间的 I2C 规范?
谢谢!