This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:在关闭状态下进行负载断开测试

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708941/tps4h000-q1-load-disconnection-test-in-off-state

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

在我的项目中、我使用 TPS4H000-Q1版本 B、并以12V 电压驱动 LED 灯。

我必须添加关断状态下的负载断开测试。

按照数据表 SLVSD73A 第8.3.6.2.2章中的指示、我尝试使用18k-39k Ω 的上拉电阻、但 LED 指示灯亮起、即使灯非常小。

我尝试增加它、但超过一个特定的值、我无法识别处于关闭状态的断开连接。

因此、数据表指示后没有解决方案。

我的想法是为上拉电阻器供电、不是在 Vs 电压下、而是更低、例如3.3V、值太低、无法为 LED 供电。

有可能吗? 我没有尝试、因为我现在没有应用板。

我等待您的意见。

此致

Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将电容器上拉至3.3V 等较低电压不起作用。 为了在关断状态下报告故障、输出电压应接近 VS 引脚电压。 为了确保检测到处于关闭状态的开路负载、与- VOUT = V (ol、off)的电压差应约为1.6V。 如果上拉电阻器连接到3.3V、Vs - VOUT 大约为12V - 3.3V = 8.7V、并且高于指定的 V (ol、off)。
    只是想一下、您可以将 LED 更改为对低电流不太敏感的 LED。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    感谢你的答复。

    灯是供街道使用的标准灯、我无法更换。 产品数据表的链接如下:

    由于该芯片符合汽车标准、其中 LED 灯非常常见、因此我认为它必须是此测试的解决方案。

    可以找到其他哪种电路解决方案?

    谢谢你

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    此问题与 LED 灯的灵敏度有关。 我从您之前的消息中了解到 、12V/39K = 300uA 的电流足以使灯保持点亮。  我认为将灯电流降至 低于特定值可能会解决该问题。 解决   方案是在关闭状态下添加一个与 LED 灯泡并联的低阻抗(PWM 开/关)。 这是一个需要2个小型晶体管、2个电阻器和电容器的外部电路解决方案。  该电路由 FAULT 引脚控制。

    这就是我可以将其视为顶级解决方案的原因。 请告诉我它是否可以接受 、以便我们 可以检查它是否正常工作。

    此致      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Mahmoud、
    1) 1)如果我降低上拉电流、LED 始终处于打开状态、但负载断开测试失败、因为上拉电阻超过了特定的限制。 因此、这种方法不好。
    2) 2)关于您的解决方案、如果我很理解、晶体管会将电阻器并联到尝试将 LED 关闭的 LED 灯上。 当 LED 处于关闭状态时、即使泄漏电流过大、这也足够清楚。 我刚才尝试的这个解决方案只有与 LED 灯并联的电阻器是不好的、因为应用由电池供电。 但是、问题是、谁驱动晶体管? 是输入(非逻辑)还是故障引脚? 抱歉、但不清楚...

    在任何情况下、TPS4H 都不是用于驱动具有诊断功能的输出的完整解决方案... 因为诊断未满。
    如果此芯片用于汽车市场、那么哪种解决方案具有完全受监控的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Federico、

    请检查随附的工程图。 R1、R2和 C 决定了用于平均流入 LED 灯的电流的 PWM 频率。 故障也将是 PWM 信号。 当 T1打开时、R3将拉低、LED 灯中的电流也将拉低。 我认为这项工作是一个全面的解决办法。 请告诉我它是否看起来正常。 我仅支持高侧开关。 电源开关产品线中可能有不同的部件。 我会将消息转发给应用工程师。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    产品线中没有任何器件可以在没有上拉电阻器的情况下报告开路负载故障。 如果没有其他问题、该主题将于明天7/20/18关闭。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mohmoud:
    首先、感谢您的抽签和解释:非常清楚。
    但并不是很实用、因为我有4个通道用于4个 LED 灯、因此我增加了电路的复杂性。
    我认为 LED 灯的开路负载测试是可能的、因为芯片适用于汽车市场、在这个市场中、重要的是要告知车灯的问题(短路、开路负载)。
    问题:通常、在汽车图纸中、驱动 LED 灯的解决方案是什么? 它是与您的图纸类似还是使用了不同的芯片? 例如低侧?

    再次感谢你
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我理解这一问题。 我相信只有高侧开关才能完全检测到异常情况。 高侧开关不会与汽车环境中的其他负载发生问题。 市场中的所有高侧开关都需要上拉电阻器、以便在关断状态下进行开路负载检测。 我认为目前唯一的解决方案是外部的、需要外部器件。 希望这能回答你的问题。 如果您仍有疑问或我可以关闭该主题、请让我回答。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohmoud:

    感谢您的回答!

    此致

    费德里科