请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件:EV2400
同样、我 对 BQ34z100还有一些类似的问题:
1. 您能否为我们提供 BQ34Z 的示例黄金文件? 我们将要使用的电池是 INR18650_F1L (锂离子)和 GP210AAH2B (NMMh)、两个电池数据表都随附了。 您能否检查并确认您是否已拥有这些单元格的 Chem ID 和黄金文件? 如果不是、获取文件的过程是什么?
2.监测计是否需要随着时间的推移进行校准以提高 SOC 精度?是否需要主机干预?
3. 在 flags()状态寄存器中,如果条件标志(CF)已设置,则应从主机执行什么操作?
4、 我们当前使用的 Rsense 为20m Ω、可以吗?还是需要更改它以获得更高的精度?
5. 是否可以向我发送 EV2400接口的评估套件,以便我可以监控和配置黄金文件中的不同值?