This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100设计过程(设计容量、设计能耗设置和黄金学习)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707203/bq34z100-bq34z100-design-procidure-design-capacity-design-energy-settings-and-golden-learning

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400

同样、我  对 BQ34z100还有一些类似的问题

 

1.     您能否为我们提供 BQ34Z 的示例黄金文件? 我们将要使用的电池是 INR18650_F1L (锂离子)和 GP210AAH2B (NMMh)、两个电池数据表都随附了。 您能否检查并确认您是否已拥有这些单元格的 Chem ID 和黄金文件? 如果不是、获取文件的过程是什么?

     2.监测计是否需要随着时间的推移进行校准以提高 SOC 精度?是否需要主机干预?

3.     在 flags()状态寄存器中,如果条件标志(CF)已设置,则应从主机执行什么操作?

 

 

4、     我们当前使用的 Rsense 为20m Ω、可以吗?还是需要更改它以获得更高的精度?

5.     是否可以向我发送 EV2400接口的评估套件,以便我可以监控和配置黄金文件中的不同值?