请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006Y-Q1 下面是 SCH 24V 输入、12V 输出 、30mA(MCU)
下面是 PCB
下面是 IC
下面是输出连接至坚持)的 EMI (__LW_AT__测试
下面是 SW 的波形
我们测试将 L1从47uH 更改为10uH,、但 SW 的波形更改为
我们将 L1保持在47uH,、但在 SW 到 GND,处添加1nF C SW 的频率从2MHz 更改为 n00KHz
在 SW 和 GND 之间增加0.1uF
在 SW 和 FB,之间进行了测试和电容、并将 D1从1N4148更改为 BAT46W
如何改善 EMI?