This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001:频率调节

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710777/tl5001-frequency-adjustment

器件型号:TL5001

大家好、

客户使用 TL 5001作为 PWM 波形发生器。
他希望将工作频率调整为20kHz。
在 kΩ 表中、频率设置电阻器 Rt 的 kΩ 值为15k Ω 至250k Ω、建议工作频率 fosc 为20kHz 至500kHz。
kΩ、在他的实验中、除非您将其设置为500 μ s、否则无法将其设置为20kHz。
您能不能 kΩ 使用500k Ω 作为设置电阻 Rt 没有任何问题?

此致、

福本岛托西奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5251028:

    感谢您关注 TL5001。 我查看了数据表、似乎器件的测试频率低至40kHz。 20kHz 应由 kΩ 保证、我不明白为什么您不能使用500 μ s。 而且、您的客户应该能够在硬件上验证这一点。

    此致、
    Youhao Xi