请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL5001 大家好、
客户使用 TL 5001作为 PWM 波形发生器。
他希望将工作频率调整为20kHz。
在 kΩ 表中、频率设置电阻器 Rt 的 kΩ 值为15k Ω 至250k Ω、建议工作频率 fosc 为20kHz 至500kHz。
kΩ、在他的实验中、除非您将其设置为500 μ s、否则无法将其设置为20kHz。
您能不能 kΩ 使用500k Ω 作为设置电阻 Rt 没有任何问题?
此致、
福本岛托西奥。