This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:反相降压/升压转换器

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709701/lmg3410-inverting-buck-boost-converter

器件型号:LMG3410

您好!

我在反相降压/升压转换器中实现了两个 LMG3410。 其中一个用作开关。 另一个替代二极管、以便将源极连接到负载和输出电容器。 因此、晶体管的一部分时间(取决于占空比)的压降为 UI+uo、另一部分时间从源极传导电流到漏极、因此它应按数据表图3所示工作。  

转换器的最大输入电压应为150V。  当我用输入电压(例如30V)和升压模式(uou=1、5*UI)测试转换器时,一切工作正常。 这意味着当晶体管传导电流时、压降约为-7V。 当我增加输入电压时、一切也正常工作、直到作为二极管工作的晶体管上的压降达到大约200V (80V 输入、120V 输出)。 如果我现在增大输入电压、则晶体管上的压降会从-7V 左右变化、与0V 成比例、甚至更高、变为正值。 在发生这种情况之前、UGS 的下下降沿会进行舍入、UD 的曲线会以某种方式弯曲、然后整个曲线会升高。 短时间后、LMG3410关闭。

增加或降低流经器件的电流不会发生任何变化。  

另一个晶体管正常工作。 两个晶体管的外部接线是相同的。 对于布局、我使用了 TI 的示例布局。  

我尝试使用 PWM 控制二极管晶体管并将输入引脚接地、但没有任何变化、在这两种情况下都是 UDs=-7V、并且会发生误差。 我知道、如果我使用 PWM 驱动器件、那么即使在3中、UD 也应该接近0V。 但它不是。 器件无法在3中驱动。 象限?

因此、我希望您能理解我的问题、并能帮助我解决问题。

此致、

Colin Setzke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了、更改 PWM 的频率也没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Colin、感谢您关注我们的 GaN 产品。 根据您的解释、我们提出的问题和可能的建议:
    1) 1)首先、我们确认 LMG3410能够在第三象限中运行。 如果您能通知我们您如何驱动 GaN、这将非常有用。 GaN 可以在类似于“体二极管”的第三象限(反向导通)下运行,但具有高压降。 因此、我们建议始终同步开关操作。 如果您已经在进行同步开关、死区时间是多少? 这实际上是第三象限导通时间、它有损耗、并且可能会根据您的负载条件导致热关断。 假设负载为1A、第三象限导通为50%、则 GaN 器件的损耗可能为7W、因此建议在运行期间测量温升。 我们怀疑热关断会中断操作。 我们不认为这是200V 的问题,但我想您在开环中运行转换器,当您增加输入电压时,输出电压上升,消耗更多电流并增加第三象限电流。
    2)除了之外、您能否在同一示波器屏幕中提供 VDS 变化波形(-7V 至0V)和 LMG3410的故障引脚输出? 观察与 VDS 变化同步的故障信号(如果有)之间的时序序列很有帮助。 这将是有用的调试信息。
    3) 3)您是否使用我们的 HB EVM 板进行此设置或是否构建了自己的 PCB? 如果您构建自己的 PCB、这两个 GaN FET 的故障输出是否逻辑或?

    希望以上内容能解答您的问题。