器件型号:LMG3410
您好!
我在反相降压/升压转换器中实现了两个 LMG3410。 其中一个用作开关。 另一个替代二极管、以便将源极连接到负载和输出电容器。 因此、晶体管的一部分时间(取决于占空比)的压降为 UI+uo、另一部分时间从源极传导电流到漏极、因此它应按数据表图3所示工作。
转换器的最大输入电压应为150V。 当我用输入电压(例如30V)和升压模式(uou=1、5*UI)测试转换器时,一切工作正常。 这意味着当晶体管传导电流时、压降约为-7V。 当我增加输入电压时、一切也正常工作、直到作为二极管工作的晶体管上的压降达到大约200V (80V 输入、120V 输出)。 如果我现在增大输入电压、则晶体管上的压降会从-7V 左右变化、与0V 成比例、甚至更高、变为正值。 在发生这种情况之前、UGS 的下下降沿会进行舍入、UD 的曲线会以某种方式弯曲、然后整个曲线会升高。 短时间后、LMG3410关闭。
增加或降低流经器件的电流不会发生任何变化。
另一个晶体管正常工作。 两个晶体管的外部接线是相同的。 对于布局、我使用了 TI 的示例布局。
我尝试使用 PWM 控制二极管晶体管并将输入引脚接地、但没有任何变化、在这两种情况下都是 UDs=-7V、并且会发生误差。 我知道、如果我使用 PWM 驱动器件、那么即使在3中、UD 也应该接近0V。 但它不是。 器件无法在3中驱动。 象限?
因此、我希望您能理解我的问题、并能帮助我解决问题。
此致、
Colin Setzke