This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:输出电压故障

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710213/lm46001-q1-output-voltage-is-fail

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46001

你(们)好

客户使用 LM46001配置以下环境。

1.输入电压:18 ~ 36V (典型值:24V)

2.输出电压:5V

3. Imax:1A (I_continus < 500mA)

电路配置基于 WEBENCH 推荐的电路。

LC Pi 滤波器在电源输入端进行配置。 (100uF-1.5uH-100uF)

在轻负载条件下、施加 Vin 时 Vout 正常。

然而、当施加 Vin 之前的负载为200mA 或更高时、Vout 不输出。

波形如下所示。

-轻负载:正常输出(红色:输出电压、蓝色:输入电压)

-500mA 负载:输出故障(红色:输出电压、蓝色:VSW)

-500mA 负载:输出失败(红色:输出电压、 蓝色:VSW)/关闭一些波形

 

如果负载在上述状态下降至100mA 或更低、则将获得正常输出。

我尝试了软启动、但仍然有问题。

请告诉我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您能否分享原理图和布局?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    出于安全原因、您只能通过电子邮件转发。
    请给我旅游电子邮件地址。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送电子邮件至 david.baba@ti.com

    我将关闭此主题并继续通过电子邮件提供支持。

    谢谢。

    David。