This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当电池电压过低时、充电器不能检测到交流适配器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710495/bq24780s-charger-doesn-t-detect-ac-adapter-when-battery-voltage-is-too-low

器件型号:BQ24780S

大家好、我们目前正在使用 BQ24780S 为4节锂离子电池充电。 BQ24780S 设置为以3A 的电流为电池充电至16.8V。当电池电压大于15.3V 时、BQ24780S 会检测到交流适配器并开始为电池充电。 当电池电压低于15.3V 时、充电器会检测到交流电片刻、ACOK 高电平持续几微秒、而低电平持续一段时间、然后再次高电平。 它循环一直如此。

连接交流适配器时、ACDET 始终高于2.6V。 BATPRES 引脚也始终为低电平。 VCC 连接后等于交流适配器电压(19V)。

有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、

    您是否会对  ACOK、VCC、VBAT、ACDET 信号进行一些示波器图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是示波器图片。

    ACOK

    VCC

    VBAT

    ACDET

    谢谢、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来问题是在充电开始时发生的。 交流适配器的电压下降了一点、而 ACDET 信号下降到低于2.4V 几 mV。 您可以在随附的图中看到黄色的 ACOK 信号和蓝色的 ACDET。 白色水平光标设置为2.4V

    除了更改适配器电压上的分压器、您还看到另一种可能更好的解决方案吗?

    此致、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在 ACDET 引脚和 GND 之间添加了一个100nF 电容器来滤除压降、现在它工作正常。

    此致、
    Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢、