This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:关于系统外部停止功能

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710051/ucc256302-about-the-system-external-stop-function

器件型号:UCC256302

你好。

我对 UCC256302有疑问。

系统外部停止功能

①关于从外部系统关闭状态恢复

⇒当我们确认波形时、我们会在进入 FAULT 后启动波形。

从数据表图44中可以看出、它不适用于进入 FAULT 状态、也不了解进入 FAULT 状态的因素。

 

②关于外部停止中的操作

⇒数据表如果您查看图44中的操作、我认为它将在短路时转换为 LIGHT_LOAD_RUN、并在200ms 后转换为13。

假设 LLC 的输入电压足够高、并且假设 BLKSTART = 1、它会从 JFET 关断变为3→4并保持唤醒状态(因为它不适用于4、11、15、19的转换条件)。

当 Vcc 的电压随着时间的推移变为10.7V 或更低时、它可能会转换为11、因此它会转换为 JFET 导通。

是否可以确认您重复了这种情况?

(如果 LLC 的输入电压较低且 BLKSTART = 1未保持、我想我将保持 JFET 关闭状态) b

 有关详细信息、请查看随附的文档。


感谢 you.e2e.ti.com/.../20180714_5F00EA8C4F55_-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    请允许我在 FB 保持低电平时澄清一些问题。 当 FB 保持低于突发阈值的时间超过200ms 时、它将转换为 JFETOFF (UCC256302数据表表中表3中的状态转换条件13)。 如果 BLK 引脚电压大于 BLKStart、则 IC 将变为唤醒。 只要 FB 引脚保持低于突发阈值、它就会保持唤醒状态。 如果 VCC 下降至10.5V、而 FB 保持低电平、IC 将重新启用 JFET 以对 VCC 充电。 由于未发生开关动作、VCC 电容不会从偏置绕组中补充、VCC 电压将缓慢衰减。 如果 FB 长时间保持低电平、则您将看到 VCC 定期充电并缓慢放电。 这种行为是预期的。

    关于故障、控制器可能会在释放期间达到 OCP。 如果我可以建议另一个禁用控制器的选项、请尝试使用待机信号将 BLK 拉至 BLKStop 以下。 这将强制控制器在释放 DISABLE 信号时通过软启动。

    此致、
    本·洛夫