Other Parts Discussed in Thread: UCC256302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 你好。
我对 UCC256302有疑问。
系统外部停止功能
①关于从外部系统关闭状态恢复
⇒当我们确认波形时、我们会在进入 FAULT 后启动波形。
从数据表图44中可以看出、它不适用于进入 FAULT 状态、也不了解进入 FAULT 状态的因素。
②关于外部停止中的操作
⇒数据表如果您查看图44中的操作、我认为它将在短路时转换为 LIGHT_LOAD_RUN、并在200ms 后转换为13。
假设 LLC 的输入电压足够高、并且假设 BLKSTART = 1、它会从 JFET 关断变为3→4并保持唤醒状态(因为它不适用于4、11、15、19的转换条件)。
当 Vcc 的电压随着时间的推移变为10.7V 或更低时、它可能会转换为11、因此它会转换为 JFET 导通。
是否可以确认您重复了这种情况?
(如果 LLC 的输入电压较低且 BLKSTART = 1未保持、我想我将保持 JFET 关闭状态) b
有关详细信息、请查看随附的文档。
感谢 you.e2e.ti.com/.../20180714_5F00EA8C4F55_-_2800_1_2900_.xlsx