请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 大家好、
我对 VDS 内部钳位电压有疑问。 在数据表中、规格为50V-70V。 但实际上,当电源电压大于36V 时,器件可能会损坏。 因此、我不确定我们在这里需要50V-70V 钳位电压。 请分享您的意见。
此致
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 VDS 内部钳位电压有疑问。 在数据表中、规格为50V-70V。 但实际上,当电源电压大于36V 时,器件可能会损坏。 因此、我不确定我们在这里需要50V-70V 钳位电压。 请分享您的意见。
此致
Michael
Michael、
VDS 钳位是 TPS1H100的一项集成功能、有助于在切换电感负载时保护器件。 如果电压未被钳制、则 FET 可能会由于 关断期间输出引脚上的大负电压而发生击穿。
在关断期间、由于电感特性、电路的能量在高侧开关本身上耗散。 如果要耗散的能量在允许的规格范围内、则无需续流电路即可节省系统级成本。
请注意、最大能量耗散量取决于环境温度、器件固有容量和电路板耗散条件。
有关钳位的更多信息以及能量耗散的详细分析、请参阅 TPS1H100-Q1数据表上的第7.3.3节(电感负载关断钳位)。 我在这份答覆中已将其链接,以便你参考。