This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:规格 VDS 钳位电压问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710894/tps1h100-q1-spec-vds-clamping-voltage-question

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、

我对 VDS 内部钳位电压有疑问。 在数据表中、规格为50V-70V。 但实际上,当电源电压大于36V 时,器件可能会损坏。 因此、我不确定我们在这里需要50V-70V 钳位电压。 请分享您的意见。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    VDS 钳位是 TPS1H100的一项集成功能、有助于在切换电感负载时保护器件。 如果电压未被钳制、则 FET 可能会由于 关断期间输出引脚上的大负电压而发生击穿。

    在关断期间、由于电感特性、电路的能量在高侧开关本身上耗散。 如果要耗散的能量在允许的规格范围内、则无需续流电路即可节省系统级成本。

    请注意、最大能量耗散量取决于环境温度、器件固有容量和电路板耗散条件。

    有关钳位的更多信息以及能量耗散的详细分析、请参阅 TPS1H100-Q1数据表上的第7.3.3节(电感负载关断钳位)。 我在这份答覆中已将其链接,以便你参考。

    数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电源电压额定值来自 VS 引脚器件接地、最大值为40V。 FET 最大漏源电压不同、因为输出(FET 源极悬空)。 漏源钳位电压用于驱动电感负载。 如果漏极电感通电且 FET 关断、则输出(源极)上将出现非常高的负电压。 如果没有内部钳位、FET 在关断电感负载时会由于极高的瞬态电压而损坏。 钳位电压越高、消磁时间越短。 如果器件没有内部钳位、则必须添加外部钳位(如果支架是电感式的)。

    此致