请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2350ATCA
嗨、大家好
我们的客户希望设计 ATCA 800w -48V 热插拔和 ORing 控制。 但对于我们的参考设计、只有180W。
http://www.ti.com/lit/ug/sluu212a/sluu212a.pdf
因此、我想知道我们是否可以使用 TPS2350来设计800w ATCA。 如果不是、还有其他器件可以实现该目的吗?
如果有任何反馈、我们将不胜感激。
谢谢
Vincent