This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2350ATCA:800W -48V 热插拔和 ORing 控制

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2350, TPS23523, TPS23525, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710030/tps2350atca-800w--48v-hot-swap-and-oring-control

器件型号:TPS2350ATCA

嗨、大家好

我们的客户希望设计 ATCA 800w -48V 热插拔和 ORing 控制。 但对于我们的参考设计、只有180W。  

http://www.ti.com/lit/ug/sluu212a/sluu212a.pdf  

因此、我想知道我们是否可以使用 TPS2350来设计800w ATCA。 如果不是、还有其他器件可以实现该目的吗?

如果有任何反馈、我们将不胜感激。

谢谢

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    TPS2350A 可扩展至800W 功率级别、但我建议使用新器件 TPS23523。 TPS23523EVM-PWR863 EVM 专为400W 设计、并具有 FET 占位符以支持各种功率级别

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    感谢您的反馈。 你是对的。 我没有选择 TPS2350A。 我之所以推广 TPS23525、是因为它们需要双通道 Oring 控制器。 我对如何选择感应电阻器和功率 MOSFET 感到困惑。 那么、您可以分享一些材料吗?
    谢谢
    Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很高兴听到这个消息 请参阅数据表中的设计示例。 从 CSD19535KTT MOSFET 开始、并使用设计计算器检查 SOA 裕度。

    如果您在流程中有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    好的、明白了。 很高兴与您讨论。
    谢谢
    Vincent