主题中讨论的其他器件:TPS65261、
您好!
我的客户正在其设计中使用 TI DCDC。 连接方式如下:
SMPS (26V)--> TPS54202 (12V)--> TPS65261 -->负载
我 有一些问题想征求您的意见:
(1): 对于 EN 引脚,“float”的含义是什么(在数据表第3页中)?
(2): 拔下交流电源时、TPS54202的 VIN (26V)开始下降。 但我们观察到 VOUT 再次上升到 VIN 电平。 我是否可以知道导致这种情况发生的原因?
TPS54202的原理图如下所示。
根据 EN 规范、EN 最大值为7V、EN 下降阈值为1.19、因此通过调整 EN 分压器使 EN 电压降低、可以解决该问题。
但我们认为这不是正确的权变措施、因为由于 TPS54202完全关闭后 VIN 放电缓慢、很难使 EN 引脚电平降低。
请提供建议。
谢谢