This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:Vin 断开后、Vout 变为高电平

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709692/tps54202-vout-goes-high-after-vin-disconnected

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TPS65261

您好!

我的客户正在其设计中使用 TI DCDC。 连接方式如下:

SMPS (26V)--> TPS54202 (12V)--> TPS65261 -->负载

我 有一些问题想征求您的意见:

(1): 对于 EN 引脚,“float”的含义是什么(在数据表第3页中)?

(2): 拔下交流电源时、TPS54202的 VIN (26V)开始下降。 但我们观察到 VOUT 再次上升到 VIN 电平。 我是否可以知道导致这种情况发生的原因?

TPS54202的原理图如下所示。  

根据 EN 规范、EN 最大值为7V、EN 下降阈值为1.19、因此通过调整 EN 分压器使 EN 电压降低、可以解决该问题。

但我们认为这不是正确的权变措施、因为由于 TPS54202完全关闭后 VIN 放电缓慢、很难使 EN 引脚电平降低。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    浮点意味着无需连接此引脚。

    请您清楚地解释您的问题吗? 对于波形、我不知道零轴在哪里、我们很难找出根本原因。
    谢谢、您可以提供更清晰的波形、这将很有帮助。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在"Vout 突然再次升高"之前、您可以发现 Vin 缓慢上升。 检查 VIN 电压是否~4.2V。 如果是、这是有道理的。 此时器件已启用。 (VIN_UVLO 上升典型值为4.2V、请参阅数据表第5页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn 和 Jason、您好、

    感谢您的快速响应

    下面的波形应该可以更清楚地说明问题。 是的、当 Vout 处的"短脉冲"时、Vin 大于4.2V。 那么、这种情况是否被视为正常?

    如果是这种情况、解决方法是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在原理图中、您设置 Vin_ON=6.7V、Vin_off=6.37V。 根据波形、当输入电压降至6.37V 时、器件会关断、输入电容器的电压会增加、这是因为输入侧的 ESL 或其他原因。 当电压达到6.7V 时、器件会再次启动。
    您可以放大波形、并在其关闭和启动时测量 Vin。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的解释。
    如果我错了、您提到的 Vin_on 在数据表的 EQN (1)中被称为 Vstart、而 Vin_off 为 Vstop、请更正我。 对吧?

    如果所需的 Vout 为12V、Vstart 是否应设置为高于 Vout?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您是对的、您可以使用此公式来设置 UVLO。
    如果 Vout 为12V、您可以将 Vstart 设置为高于或低于 Vout、具体取决于您。 对于此问题、您可以将 Vstart 设置为高于 Vstop 的垃圾、以避免重新启动。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的建议。
    我的客户决定使用内部使能功能。 其规格为27V 输入电压、12V 输出电压

    我有一些关于以下波形的问题

    (1)启动时间大约需要17ms 才能达到12Vout、这是否正常?


    (2)一旦输入电压降至4.2V、开关持续时间约为1.5秒。 这是否正常?

    (3)开始阶段的开关(用红色圆圈标出)是否正常?

    (4)当 VIN 上升到接近26V 时、VOUT 上观察到骤降(用蓝色圆圈表示)(12V 下降到7.7V)、这是正常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我的输入:

    (1)启动时间大约需要17ms 才能达到12Vout、这是否正常?
    因为输入电压会缓慢增加、所以达到12V 输出电压需要太长时间。 我认为可以、您的输入电容器的值是多少?

    (2)一旦输入电压降至4.2V、开关持续时间约为1.5秒。 这是否正常?
    从波形中可以看出、当输入电压降至4.2V 时、器件未关断、TPS65261似乎会关断、因此负载被移除、输入电压缓慢放电、输出电压等于输入电压。 输入电压降至 UVLO 值需要1.5秒、然后器件会关断。

    (3)开始阶段的开关(用红色圆圈标出)是否正常?
    我认为启动波形是合理的、您的问题是什么?

    (4)当 VIN 上升到接近26V 时、VOUT 上观察到骤降(用蓝色圆圈表示)(12V 下降到7.7V)、这是正常情况?
    此时似乎增加了大负载、因此输出电压具有下冲。 您能否放大波形以查看发生了什么情况? 我认为它与下一级电路有关。

    此致、
    肖恩